This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN65HVD3082E: RS485 在115200bps时通信失败

Part Number: SN65HVD3082E
Other Parts Discussed in Thread: THVD1406,

使用HVD3082 时, 发现某些批次在115200bps下,使用如上相同的电路的2台对接进行生产测试时, 测试失败。考虑连接线原小于1米, 测试时去掉了中间330欧匹配电阻,测试发现A/B线的波形和输入波形不一致, 解析发现数据失败。

请帮忙确认一下,是否哪里参数有问题

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    原理图显示 DI 引脚(Tx)连接到另一个启用/禁用 RS485驱动器的电路。 我们的器件没有对称的启用禁用时间。 从数据表中、我们指出最长启用时间需要7000ns、但禁用时间需要200ns。 由于启用时间和禁用时间较短、这将产生位重构失真。 对于 UART 等通信、这会产生一个波特率不匹配、从而导致采样错误。 您选择 SN65HVD3082E 的原因是否存在? 我们有一款具有自动方向控制功能的器件、无需使用外部电路。 您可能需要查看 THVD1406。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。