hi TI expert,
我们遇到一个偶发问题:
我们通过MCU 的I2C 连接了两个 TCAL9539-Q1,地址分别配置为(0x74 & 0X75);
MCU上电后,对ioexpander 做配置 如下:
您好,
在 IO 扩展器的读取命令中、第9个时钟周期的 ACK/NACK 位由主机控制器提供。
异常波形与正常波形的唯一区别是在异常波形中提供了 ACK、在正常波形中提供了 NACK。
主机控制器负责停止数据读取流、否则 IO 扩展器会继续将读取的数据移位到 I2C 总线上、并继续接收来自主机控制器的 ACK。
这听起来像是主机控制器读取数据的方式存在问题。 客户能否检查 ACK/NACK/STOP 位周期周围的软件?
hi Lydia, 我们抓了一下波形,黄绿1.8V是靠近ioexpander 的波形,红蓝是靠近MCU 侧的波形,I2C 中间有贵司TCA9517DGKRQ1的电平转换芯片。 我们发现确实是MCU 在第九个时钟没有发NACK, 持续了400多cycle 后,最后是ioexpander 把 I2C总线的SDA拉低了,这是正常现象嘛?
您好,
最后是ioexpander 把 I2C总线的SDA拉低了,这是正常现象嘛?
客户是否在这里说I/O扩展器将SDA拉低至ACK总线? 如果I/O扩展器收到正确的I2C命令,则这是正常现象。
从上面给出的波形来看,我看不到任何问题... 客户是否达成了解决方案?
顺便说一句,蓝色波形上的VOL变化是TCA9517缓冲器偏移电压与在ACK脉冲(第9时钟周期)期间总线B侧拉低的器件相比的结果。
您好,
TCA9517似乎正在从A侧驱动低电压,VOLB =~0.52V,并且来自MCU的A侧输入保持低电压?
I/O扩展器在VOL大大低于0.52V的B侧每第9个时钟周期对总线进行确认。
如果我的理解是正确的,则挂机是由于设备位于A侧?
您好,
对,MCU 在 B侧(3.3V,红蓝波形), 诚然故障是由于 read 操作
目前我的理解是 TCAL9539位于 TCA9517缓冲器的 A 侧。
MCU 位于3.3V 侧、即 TCA9517缓冲器的 B 侧。
I/O 扩展器从 A 侧到 B 侧提供读取数据。 因此、我们看到静态电压偏移~500mV VolB。
当 MCU ACK 拉至低于该值、以便将 ACK 发送回 I/O 扩展器。
我向客户提出的问题是、对于最终的读取事务、MCU 能否向 I/O 扩展器发出 NACK 而不是 ACK、以向目标器件指示它已完成从扩展器读取数据? 发出 NACK、然后发出停止条件、以查看这是否可解决问题。
否则、提供 ACK 似乎会向 I/O 扩展器指示它正在等待读取另一个字节。
hi Lydia
对于MCU 没有 发出NACK ,我们在内部调查。我这里的疑问是,最后一次,MCU 在 第九个时钟发出的是 ACK ,但 最后一个cycle,ioexpander 把 SDA 拉低了这个问题。即下图 绿圈和绿色箭头的地方,显然蓝色SDA 一直被拉低,且电平约为0.5V,为A侧即ioexpander 拉低的,这是为何?谢谢
您好,
我不太清楚为什么它在ACK脉冲后保持低位。 我试图在前面的回应中描述这一点,因为这里MCU正在确认总线,告知IO扩展器它已准备好进入下一个字节。 由于MCU没有给出一个信号,I/O扩展器期望SCL上有一个时钟,因此它可以开始将数据移回MCU。 但是,现在MCU时钟变为空闲状态,但I/O扩展器试图从其输入端口寄存器中提供数据的MSB,但由于SCL上没有发生时钟,因此它在SDA上保持低电平。
要解决这一问题,如果MCU要停止从I/O扩展器读取数据,它应该给出一个nack而不是ACK,以便它可以与I/O扩展器进行通信,因为它已经从I/O扩展器接收数据。 否则,I/O扩展器将继续认为它应该无限期地将数据反馈给MCU。