This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TCAN4550-Q1: 您好,问一下如果要进入休眠模式,inh这个引脚是不是要拉低?

Part Number: TCAN4550-Q1


您好,问一下如果要进入休眠模式,inh这个引脚是不是要拉低?

另外咨询下inh这个引脚具体是什么功能?

  • 数据手册有写:

    INH引脚是一个高压输出引脚,它提供来自VSUP的电压减去二极管压降,以启用外部高压调节器。这些调节器通常用于支持微处理器和VIO引脚。
    INH功能在除睡眠模式外的所有模式下都处于打开状态。在睡眠模式下,INH引脚关闭,进入高Z状态。这允许节点在睡眠模式下处于最低功率状态。如果不需要此功能,可以使用SPI接口将寄存器16'h0800[9]=1设置为禁用。如果终端应用程序不需要启动系统唤醒,INH可以保持浮动状态。
    该端子应被视为“高压逻辑”端子。它不是电源输出,因此应用于驱动系统电源管理设备的EN端子。它不应该用作电源管理电源本身的开关。此端子不受反向电池保护,因此不应连接到系统模块外部。

    如果不使用,端子15(INH)可以保持浮动,但当INH输出为高Z时,可以使用100 kΩ的下拉电阻器将INH放电到足够的水平。

    www.ti.com/.../tcan4550-q1.pdf