TCAN1145-Q1: 软件复位后的芯片特征

Part Number: TCAN1145-Q1

TI工程师,早上好 我想咨询下当我对TCA1145执行软件复位指令之后,有哪些特征可以证明芯片确实执行软件复位。 当执行软件复位的时候INH引脚的电平会变低吗? 以上,谢谢。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • 软重置(寄存器返回默认值)将使INH保持开启状态。

  • Gao 工
    下午好,谢谢您的回复。

    那有什么特征可以说明芯片确实执行软件复位吗?

    以上,谢谢!

  • 不是很理解您的意思。寄存器返回默认值,INH状态为on就表示已经执行了reset。

  • 因为TCAN芯片处于非sleep模式下的时候,INH为Hi,所以当我在Normal mode下发送软件复位指令的话,INH的电平应该是保持不变的。
    所以我用示波器监视INH的电平信号,无法判断TCAN芯片是否响应了软件复位指令。。

    因为当我发送软件复位请求的话,存在主控芯片发送出去RST指令,但是IC无法执行实际操作的情况。
    所以我想知道是不是其他的特征,比如引脚电平的变化,来判断IC确实执行了复位操作。

  • 软重置仅重置寄存器值,因此您需要读取寄存器。
    您可以向Scratch_Pad写入一些内容,然后在软重置后,寄存器值将返回0。