您好,我在设计过程中有个疑问,我们是RMII接口,Slave模式,参考时钟是主芯片输出到DP83TC812S的XI脚吗? Master模式,参考时钟是由DP83TC812S的RXD3脚输出到主芯片吗?
另外Slave和Master模式是否需要外部电阻去配置?
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
在RMII从模式下,50MHz时钟从MAC输出到PHY XI引脚。
在RMII主模式下,50MHz时钟从PHY的RX_D3引脚输出到MAC上的参考时钟输入。
请参阅数据表第7.4.12.2节。
谢谢