您好!请问一下没有使用SPI,DS90UB947的第43-46脚是接上拉还是下拉或者浮空?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您的问题到底是什么? 什么是上升或下降以及处于什么状况?
基于以下主题中的类似问题。 当仅设置为输入模式时、SPI 引脚确实有一个内部25k 下拉电阻。 因此、当它们未设置为输入模式时、它们将处于悬空状态。
通常情况下、建议将未使用的 GPIO/SPI 引脚下拉至接地端、因为将这些引脚悬空可能会在 EMC 测试中导致不必要的辐射噪声(具体取决于器件配置)、并且引脚可能会根据漏电流悬空到未知值-客户通常对未使用的引脚使用10k 下拉电阻。