This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMH0324: LMH0324的输出疑问。

Part Number: LMH0324


LMH0324的OUT0和OUT1输出都是一样的吗?

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,LMH0324 是一款低功耗的自适应电缆均衡器,主要用于提升高频信号在长距离传输中的质量。
    OUT0 和 OUT1 的输出通常是相同的,都是经过均衡处理的信号。
    LMH0324 提供两个输出端,OUT0 和 OUT1,均可用于传送相同的均衡信号。
    在某些应用中,可以配置芯片使得一个输出用于主信号,另一个用于备份或不同的处理。