关于LMX2571的使用,我们有一些疑问想请教一下。
1.这款芯片具有FSK调制功能,和我们想使用的GMSK两点调制不太一样,不知道怎么将调制信号加载到VCO上去,另外 SPI 编程、I2S 编程和 PIN 模式编程不知道对GMSK两点调制有什么用。问题一是怎么将调制信号加载到VCO上去,哪些编程模式对我是否有用。
2.问题2是关于环路带宽设置的问题。由于它是小数分频器件,PDF可以很大,我们设计的是12.8MHz,输出步进是12.5KHz,输出频率是860MHz--940MHz,那么这时候环路滤波器的带宽怎么设置才好呢?以前使用的是整数分频,对这个没有经验。
3. 我要用这个器件做时分复用的中继站的本振源和载波,方案是否可行?
谢谢!