视频源给的视频信号如果开了展频,这个展频的动作是否可以通过FPD-LINK一直传递到解串器的输出。如下图视频信号的传递线路:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
视频源给的视频信号如果开了展频,这个展频的动作是否可以通过FPD-LINK一直传递到解串器的输出。如下图视频信号的传递线路:

同步扩展频率意味着什么? 请您澄清这个问题。
源SoC应生成具有像素时钟频率和显示计时与显示器规格匹配的视频。 要测试timing:
1.从反串行器模式生成开始。 这应使用与面板规格相匹配的显示计时。 DES PatGen是由DES内部生成的。 检查输出是否正确
2.使用序列化器PatGen。 模式现已在串行器上生成,这将确认FPD-Link视频通过频道传输是正确的
3.使用端到端视频,其中视频源将视频发送到SER,并且应将其配置为在面板上显示
这些是一般的启动步骤。 请澄清初始问题,并告知我们是否有任何具体问题。