This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TCA9548A: 打静电芯片复位

Part Number: TCA9548A

我们在使用TCA9548A的时候,测试接触放电6KV时,静电打在我们仪器机身上时,TCA9548出现复位现象。我们设计上是将复位脚通过2.2k电阻上拉到电源,接到MCU上。我们所有线路板的GND都接到仪器机身。
我们做了以下测试:将该芯片复位脚上拉,且不接到主芯片上,在芯片复位脚最近处增加0.01uf电容以及ESD管,仍然会出现复位现象。
去除TCA9548芯片,将IIC主机和IIC从机直连,问题不再出现。

请问有什么方案可以解决TCA9548A芯片复位的问题,谢谢。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • 感谢您对TI产品的关注! 关于你的咨询,TCA9548A的datasheet内芯片ESD的HBM承受范围是±2KV,你的6KV是否过高。 另外,确保所有GND都良好连接,且地线布局短、低阻抗。 考虑在芯片附近增加地平面或屏蔽层,减少静电干扰。 考虑下在复位脚上添加RC滤波,减缓电平变化,避免瞬间电压变化引起误复位。 你已添加电容,但可以考虑增大电容(如0.1uF或更大)或在电源线上增加LC滤波。 在电源线上加入钳位二极管(如肖特基二极管)或钳位二极管,避免静电瞬间升压传到芯片。 加装ESD保护器件、优化地线布局、加强滤波和钳位措施是关键。