This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TCAN1043A-Q1: 启动和远端唤醒问题

Part Number: TCAN1043A-Q1


在TCAN1043A-Q1启动时必须按照图上的步骤,先拉高nSTB从standby模式进入Silent模式吗?直接将nSTB和EN同时拉高使之进入正常模式不行吗?

在远端唤醒时,为什么要先进入Silent模式再去读取nFAULT,那么如果我在Standby模式下,我怎么知道发生了远端唤醒,然后将nSTB拉高进入Silent模式。

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 在TCAN1043A-Q1启动时必须按照图上的步骤,先拉高nSTB从standby模式进入Silent模式吗?直接将nSTB和EN同时拉高使之进入正常模式不行吗?

    无需先进入静音模式,您可以直接从待机模式进入正常模式。、

    在远端唤醒时,为什么要先进入Silent模式再去读取nFAULT,那么如果我在Standby模式下,我怎么知道发生了远端唤醒,然后将nSTB拉高进入Silent模式。

    您需要进入正常模式,然后读取nFAULT状态,以识别是远程唤醒还是本地唤醒