Part Number: ISOW7842
Other Parts Discussed in Thread: ISO7731, ISO7742
TI团队您好:
ISOW7842的通道是单向的,而I2C协议是双向的。因此我查找了相关文档,Designing a reinforced isolated I2 C-Bus® interface by using digital isolators 这篇文档设计了两个单向通道共同组成双向I2C协议的方法,如图片5所示:
但文档中仅提及 ISO7731、ISO7742 这两个芯片,不知道该电路是否同样适用于 ISOW7842 芯片?
如果ISOW7842可使用该电路,我绘制了如下的原理图:

我有个疑问,在隔离芯片两侧的SDA和SCL应当均上拉至3V3吧?可是图片5中的隔离侧只有SDA2上拉到了3.3V,SCL2却没有上拉,这是为什么?
感谢您的解答!
如果我的原理图有任何问题,欢迎帮我指正!