Part Number: ISO1430
Other Parts Discussed in Thread: THVD1550,
ISO1430是隔离的RS485芯片,请问是否可以和不隔离的RS485进行通信,例如THVD1550等
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我认为是可以的,都是RS485收发器,只是ISO1430 带隔离功能,相当于不隔离的收发器+数字隔离器的功能。
我们使用隔离的目的是为了防止两端有地电位差,导致地回流的产生,所以使用隔离收发器避免了由于地电位差导致的通讯不正常等问题。
您的应用是什么,为什么总线上有的节点需要隔离,有的不需要隔离?
我的应用是接收交流伺服电机编码器信号,电机侧是电机厂家已经做好,没有带隔离,而我们这端我们想用带隔离
如果由于地电位差产生的地回流,从而产生的共模电压加在对方485收发器的接收端,如果接收端能够承受这个共模电压的话, 就没问题,就怕普通的接收器一般只能接收-7~12V的电压范围,超过了可允许的共模电压范围之内,就会造成通讯问题。
或者对方觉得干扰不大,考虑到成本问题, 估计选择不带隔离的方案。
主要应用交流伺服电机上,环境存在强干扰,RS485存在被干扰现象,所以我们想采用ISO1430隔离RS485芯片