如何为数字隔离器生成隔离式电源?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有多种方法可为数字隔离器生成隔离式电源,理想解决方案取决于特定的应用需求。
一种方法是使用变压器驱动器,如 TI 的 SN6501,该驱动器以推挽配置运行,次级侧带有变压器和可选低压降稳压器 (LDO)(图 1)。SN6501 能够提供最高 1.5W 的功率来提供隔离式电源。该器件几乎可灵活用于所有应用,因为变压器和匝数比可为电源提供必要的隔离额定值和输出电压。如果需要为其他器件提供隔离式电源,可以使用 SN6505 代替 SN6501 以获得最高 5W 的输出功率。SN6505 具有额外的保护特性,例如过载和短路、热关断、软启动和转换率控制,是一种稳健的解决方案。

图 1:使用 SN6501 为 ISO7741 生成隔离式电源
在空间受限应用中,另一种方法是使用 ISOW77xx 系列器件,它在小外形集成电路 (SOIC)-20 封装中提供信号和电源隔离。这种组合结构紧凑,不需要变压器,并且使认证变得简单。有关详细信息,请参阅 ISOW7741 在线产品文件夹中的所有文档。

图 2:使用 ISOW7741 的具有集成信号和电源的数字隔离器