This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ISO7420FE: 隔离芯片应用问题

Part Number: ISO7420FE


      问题总结:就是此芯片输入输出波形不一致,请问应用中应注意什么问题,怎么解决这个问题!

  • 您好,

    您可以附上您的应用电路图吗?并说明上图波形中每一通道(1、2、3、4通道)对应的测试点

  • 您好,上图驱动电路去驱动下图一路同步BUCK电路的上下两颗MOS管,4通道就是测的BUCK电感上的电流波形。

  • 当加载电流较小时波形正常,这里的电流是指电感电流吗?电感电流的大小是由隔离芯片输出信号控制的吗?

    您可以实测一下隔离芯片输出信号低电平时的脉冲宽度吗?我想看下您输入的数字信号频率最大是多少?

    异常时,您可以用示波器实测一下隔离芯片供电电压的变化情况吗?

  • 这里的电流指的是BUCK的输出电流,也就是外部负载电流,当然电感电流也会随负载电流的增大而增大,电感电流的大小由外部负载的大小决定,隔离芯片输入的数字信号频率固定为120K(我们先是调的开环),固定占空比为0.9,也就是隔离芯片7脚输出低电平宽度为(1-0.9)/120k=0.833uS,异常前后时,隔离芯片供电没有明显异常,一直有一些噪声在,我们也怀凝供电受到干扰,所以用外挂辅助源,加电容滤波,还是会有隔离芯片出来后驱动丢失的问题。

  • 您可以用示波器同时测量2号测试点(隔离输出端异常信号)和3.3VB电压波形吗?因为异常时,隔离芯片本应输出高电平但是那个周期一直是低电平,所以我想看下这个时刻的供电电平,而不是噪声