This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] ISO7741: 如何将 SPI MCU 连接到多个隔离式 SPI 节点?

Part Number: ISO7741
Other Parts Discussed in Thread: ISO6741

如何将 SPI MCU 连接到多个隔离式 SPI 节点?

  • ISO7741 和 ISO6741 等数字隔离器具有使能引脚 (ENx),可用于启用各自的输出或为其设置三态,从而允许多个器件的多个输出引脚连接在一起。这使具有 SPI 接口的 MCU 能够连接到多个其他具有 SPI 接口的节点,同时仍保持隔离。

    请参阅下图,其中显示了如何通过数字隔离器将具有 SPI 接口的 MCU 连接到多个节点。MCU 使用选定的线路,一次只能启用一个数字隔离器,因此在任何时刻只允许读取来自一个 SPI 节点的数据。