Part Number: SN6507
SN6507芯片手册中,
9.2 Typical Application中
Slew Rate Control和 Duty Cycle Control两种控制模式所对应的典型应用Push-Pull拓扑为什么不一样?为什么Slew Rate Control对应的Push Pull输出无电感?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我已经将您的问题提交到E2E论坛上了,请关注他们的回复:
您好,关于两种应用使用电感的差异,工程师已给出回复:
对于固定的输入,SN6507期望Vin为稳定,恒定的直流电。 在这种情况下,占空比固定为约50%,无需电感器。
而对于宽范围的输入,可使用 Rdc 和输出电感器来启用占空比控制。 SN6507将尝试通过改变占空比来补偿非固定输入,以保持稳定输出。参考datasheet 8.3部分:


如果您的应用需要特定的压摆率,请根据Table8-2 设置Psr。 slew rate可在固定频率和可变频率模式下使用。