TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ISO7763-Q1: 输出pin短路到地,输入拉高,损坏器件的最短时间是多少?

Part Number: ISO7763-Q1

功能安全手册中,对于OUTx pin角短路到地描述如下:

问题:最短多少时间会损坏器件?

  • 您好,这里指的这个周期时间,我需要去确认下,收到回复会通知到您这边的。

  • 您好,我这边已经收到回复:VCC/GND 短路的时间长度实际上取决于客户应用和连接到相应 VCC 的电源的电流限制。由于我们没有针对这些测试条件进行表征,因此没有任何可保证的数据能提供给您。但器件损坏不会持续很长时间,器件可能会在几秒到几分钟内损坏。