This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN6507: 关于SN6507评估板SN6507DGQEVM的问题

Part Number: SN6507

工程师你好,

通过阅读SN6507DGQEVM用户指南,现有两个疑问:

1.SN6507驱动T1变压器后,为何不在变压器的两端地之间添加一个CY电容(Y电容)?

2.不添加CY和添加CY的区别是什么呢?

感谢解答。

  • 变压器两端的地是隔离的,C13和C14的作用是滤除Vin可能携带的高频或低频的杂波,如果您在两端地之间加一个电容,那如果两端GND之间有电位差的话,这些杂波会通过电容从变压器的一端流到另一端到地。 我们使用隔离的目的就是为了防止两端GND之间万一有电位差产生回流。

  • 隔离那边如果遭受了较强的共模干扰,没有这个Cy电容的话,是否会降低电路EMI效果呢?

  • 加了这个Cy,相当于绕过了隔离屏障,而我们使用隔离的目的就是保持隔离屏障,GND两端保持不连接,既不使用0ohm电阻,也不使用电容。

    如果隔离的一边受到较强干扰,我们尽量降低那边的EMI干扰,或者说即使一边有干扰但是使用了隔离,另一边将不会受到EMI的干扰。

    比如485的应用环境就比较复杂,那么就可以考虑使用隔离485的收发器目的就是保持隔离屏障,保证通信正常进行,否则收发端都受到EMI干扰影响通信。