This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于amc1200芯片的使用方法(GND1和输入信号的处理方式)

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

在给出的amc1200的datasheet上figure32指出上面的电路图中,如下图所示

从图中可以看出AMC1200的GND1与Rshunt的一端短接,并且要求设备的共模电压不能超过VDD1;

但是在贵公司的其他文件当中(sbau187a.pdf),该文件标题如下所示

在该文件中,在第7页中给出demo板的原理图;如下所示

在改图中,GND1与输入端之间没有短接,与datasheet上的图存在不一致的地方。

个人疑问如下:

Demo板的原理图中如果没有短接输入端和GND1,是不是输入相对于GND1是浮地的?如果这样如何保证其共模电压不会超过VDD1。

 

 

  • 具体的共模电压有多少,要根据实际的输入信号来判断

  • 你好,

    在datasheet的举例中,以马达为例子,已知为正负电源供电,采样电阻的一端共模电压为0,因而与AMC1200的地相连。也为了更好的保证其共模电压为参考点。

    而在EVM板中,不知道用户会接什么样的共模电压,因而没有连接。在接入信号的共模电压考虑时,理应参考datasheet共模电压的输入范围:

  • 如图所示,我准备这样进行设计电路,简单介绍一下,帮忙看一下不知道这种设计方案是否可行,谢谢

    1、电路由很多电阻串联构成,由恒流源完成供电,通过对电压的采集完成对每个电阻的采集;

    2、电路中两端最大压差为30V左右,每个电阻两端为200mv的压差;因此考虑使用AMC1200,但是每个AMC1200的输入共模电压不能超过VDD1,因此对10个电阻作为1组进行电压处理;

    3、每10个电阻采用同一个DC-DC模块,对于其中9块电阻直接对其输入端不做任何处理,直接输入,对第10块电阻的采样电阻负端于GND1做短路处理,这样保证了这一组(10个芯片)的输入共模电压满足要求,其余的电阻采用同样处理方式。

    4、采用该种方案的原因是不想每个AMC1200分别配置一个DC-DC模块,以降低电路成本。

    有任何不妥之处请帮忙指正,谢谢

  • 你好,amc1200可以采用单端输出吗?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。