This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ISO7240A: 隔离器的信号速率一表中标准速率比最大速率还要大

Part Number: ISO7240A


 请问这是为什么?

  • 您好,

    首先 ISO7240A 已不推荐用于新设计,建议考虑以下产品替代:

    您是看的 ISO724xC 或 ISO724xM 的 datasheet 吗,因为在ISO7240A datasheet中没有看到以上截图。

    nom 值看注释是在室温25℃和供电比较稳定性的参数值,而max值是在全温度范围内(–40°C to +125°C)可以工作的最大值,nom值的工作条件比较良好因此会比全温度范围内的参数值大。