系统板上会有偶发的异侧ESD出现,是否可以通过外围电路提高数字隔离器的抗异侧ESD能力?
除了增加气体放电管外是否还有其他方法?(气体放电管成本有点高)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我在网上找到一个简图如下截图,如果您需要的放电功率比较大,那只能考虑MOV就是压敏电阻,TI没有这样的器件,您需要去别家去选型。

如果您还考虑GDT,下面文档希望对您有帮助:
| 具有 16kV 接触放电 ESD 保护功能且符合 IEC60601-1-2 标准的数字隔离设计 |