Part Number: TIDA-01604
GPIO_PROFILING1 56和GPIO_PROFILING2 57具体是用来做什么的
在pfc1ph3ilttpl_user_settings.h中
#define GPIO_PROFILING1 56
#define GPIO_PROFILING1_SET GPIO_GPBSET_GPIO56
#define GPIO_PROFILING1_CLEAR GPIO_GPBCLEAR_GPIO56
#define GPIO_PROFILING1_PIN_CONFIG GPIO_56_GPIO56
#define GPIO_PROFILING2 57
#define GPIO_PROFILING2_SET GPIO_GPBSET_GPIO57
#define GPIO_PROFILING2_CLEAR GPIO_GPBCLEAR_GPIO57
#define GPIO_PROFILING2_PIN_CONFIG GPIO_57_GPIO57
在pfc1ph3ilttpl_board.c中
//TODO setupProfilingGPIO()
void setupProfilingGPIO(void)
{
GPIO_setDirectionMode(GPIO_PROFILING1,GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setDirectionMode(GPIO_PROFILING2,GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setQualificationMode(GPIO_PROFILING1,GPIO_QUAL_SYNC);
GPIO_setQualificationMode(GPIO_PROFILING2,GPIO_QUAL_SYNC);
GPIO_setPinConfig(GPIO_PROFILING1_PIN_CONFIG);
GPIO_setPinConfig(GPIO_PROFILING2_PIN_CONFIG);
#if CONTROL_RUNNING_ON==CLA_CORE
GPIO_setMasterCore(GPIO_PROFILING1, GPIO_CORE_CPU1_CLA1);
GPIO_setMasterCore(GPIO_PROFILING2, GPIO_CORE_CPU1_CLA1);
#endif
}
这两个gpio口在原理图上并没有实质功能或器件相连接