Part Number: ISO1050
近期储能项目组在测试控制板CAN电路时关于ISO1050DWR芯片有问题相咨询一下,详情如下:
测试工况:测试CANHCANL隐性电压测试,CAN盒侧和单板侧均未加120Ω电阻
测试问题:隐性电压为-675mV~900mV,超过-0.5V~0.05V的要求
测试波形如下:

咨询问题:若隐性电压出现如上图所示的毛刺,超过了隐性电压要求标准,是否对芯片有影响?是否会对CAN通信造成影响?贵司该产品是否对隐性电压范围有要求以及能承受的隐性电压范围是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ISO1050
近期储能项目组在测试控制板CAN电路时关于ISO1050DWR芯片有问题相咨询一下,详情如下:
测试工况:测试CANHCANL隐性电压测试,CAN盒侧和单板侧均未加120Ω电阻
测试问题:隐性电压为-675mV~900mV,超过-0.5V~0.05V的要求
测试波形如下:

咨询问题:若隐性电压出现如上图所示的毛刺,超过了隐性电压要求标准,是否对芯片有影响?是否会对CAN通信造成影响?贵司该产品是否对隐性电压范围有要求以及能承受的隐性电压范围是多少?
您好,隐性和显性电压的范围要求在数据手册6.9部分有给出。可以看到差分输出(隐性)范围在不加负载条件下为-500mV~50mV。您现在测试超过的范围比较多,不能保证通信正常。
CAN总线上有几个CAN device的节点数?
另外电路中建议加上终端匹配电阻。