This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ISO3088: 在使用过程中芯片输出端的上升时间过长

Part Number: ISO3088

在使用ISO3088之前使用的是200KBps输出速率的3082,但在实际测量中发现和2Mbps的3088基本一样,其中的延长时间都能对上,但是上升时间不是数据手册中所标注的1ns,而是达到了几百ns

  • 您好

    首先,ISO3088和3082虽然都是电子元件,但它们的内部设计和性能参数可能有所不同。即使它们的输出速率在宏观上看起来相似,但在微观的电气特性上,如上升时间、下降时间、延迟等,可能会有显著差异。

    其次,关于上升时间的问题,数据手册中标注的1ns是一个理论值或典型值,它可能是在特定的测试条件下得出的。然而,在实际应用中,由于电路布局、信号完整性、负载条件等多种因素的影响,实际测量到的上升时间可能会有所不同。特别是当您提到上升时间达到了几百ns时,这很可能与您的具体电路设计和测试环境有关。

    为了解决这个问题,您可以尝试以下几个步骤:

    1. 检查电路布局‌:确保您的电路布局符合ISO3088的推荐布局,以减少信号反射和串扰等不良影响。

    2. 优化信号完整性‌:使用合适的终端电阻、去耦电容等元件来优化信号完整性,确保信号在传输过程中保持稳定。

    3. 调整测试条件‌:尝试在不同的测试条件下测量上升时间,以了解其对测试结果的影响。例如,改变信号源的阻抗、负载的阻抗或测试仪器的设置等。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/sllc330

    您可以尝试使用仿真模型来匹配相关阻容来减少上升时间。

  • 感谢,目前发现是示波器低压探头中的电容使得其开始爬坡,目前在正常芯片间通讯时速率已经达到了5Mbps

x 出现错误。请重试或与管理员联系。