This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

怎样使用TI的芯片实现自动识别高速低速USB设备并且实现USB隔离



请教TI大神:

有项目需要实现USB隔离,并且需要隔离之后能自动识别插入的USB设备是U盘还是键盘鼠标,而不是手动根据插入的设备类型更改电路参数,想问一下大家使用TI的芯片能不能实现这个功能。

  • 您好

    对于USB隔离,TI提供了多款隔离器芯片,比如ISO774x系列,它们可以有效地隔离USB信号,保证数据传输的稳定性和安全性。

    至于自动识别USB设备类型,你可以考虑使用一个带有USB Host功能的微控制器,比如TI的Tiva C系列或者TMS320F280x系列。这些微控制器不仅可以处理USB数据通信,还内置了丰富的外设和接口,方便你进行设备识别和后续的数据处理。

    你可以通过微控制器的USB Host功能来枚举插入的USB设备,并根据设备的描述符信息来判断它是U盘还是键盘鼠标。一旦识别出设备类型,你就可以通过程序来自动调整电路参数或者进行其他相应的操作了。