Part Number: ISOW7841
SLLA368C 这篇应用文档里面提到原副边加Y电容可以改善EMI性能。

加入Y电容后,原副边的等效电容就增加了,会不会影响器件的共模瞬态抗扰度(CMTI),或者是会引入其他方面的干扰。
如果系统没有EMI方面的要求,加这个Y电容有其他帮助吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,在ISOW7841 的应用中,Side 1 到 Side 2 之间加入Y高压电容确实可以减少共模电流回路面积,从而降低 EMI 干扰。
然而,Y电容的引入也可能对CMTI以及系统的其他电气特性产生影响。
Y电容的引入会导致原副边的等效电容增加,这可能会对CMTI 产生影响。增加的电容可能降低系统对快速共模瞬态的响应能力,增加了系统在受到突发干扰时的其它干扰风险。
导致系统的响应时间变慢。
但是即使在没有严格EMI要求的情况下,Y电容仍然可以提供以下一些潜在的帮助:
可以有效减少高频噪声,从而提升系统的整体性能。
改善信号完整性,对于一些不太敏感的系统,Y电容仍可能有助于稳定信号,减少潜在的链路干扰。
在电压变化或瞬态情况下,Y 电容可能降低系统因瞬态变化导致的故障概率。