• ISO1540: ISO1540 2023年批次生产的芯片是不是有使用规格更新了?

    Part Number: ISO1540

    我们的工厂过去一直在使用ISO1540的芯片,但是在去年年底我们采购了一批2023+批次的芯片,上机后信号要掉,不稳定。把芯片更换成2022+批次的芯片后就稳定了。

    这是因为什么原因呢?2023+的ISO1540是不是有什么改动了?

  • ISO1540-Q1: ISO1540-Q1 I2C隔离芯片问题咨询

    Part Number: ISO1540-Q1

    Hi  

    目前我们这边在使用 ISO1540-Q1做为I2C隔离芯片出现通讯不了的问题,

    如下是测试数据,左侧为隔离前波形,右侧为隔离后波形,波形失真,请帮忙找技术分析下,导致这个问题的可能原因,及相应对策。

  • ISO1540: 能当作RS485隔离吗?

    Part Number: ISO1540

    ISO1540能当作RS485隔离吗?
    如果不能 ,有哪种型号的隔离IC
    可以用在如下图所示的隔离吗?

  • ISO7221A: 请教隔离IC IS07221A可以用于USART和I2C吗?

    Part Number: ISO7221A
    Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

    请教隔离IC IS07221A可以用于USART和I2C吗?

  • ISO1541: ISO1541

    Part Number: ISO1541
    Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, BQ76930

     如图,I2C隔离芯片输出端未加上拉电阻反而工作正常(2.7  3.6脚波形同步),加上电阻后10-20S电压反馈到上位机不正常。测试SCL B1波形正常 SDA B1波形不对,不知道是硬件问题还是软件问题?