你好,我们现在准备使用AMC1200替换HCPL7840,请参考下面的电路,AMC1200的输入为200mv左右
当吧HCPL7840换成AMC1200后,发现下面电路中MCU的AVCC_3V3的供电会被抬高到4.25v,如果换会HCPL7840输出正常。
请问我的电路是否有问题?哪里需要改进?谢谢!
你好,我们现在准备使用AMC1200替换HCPL7840,请参考下面的电路,AMC1200的输入为200mv左右
当吧HCPL7840换成AMC1200后,发现下面电路中MCU的AVCC_3V3的供电会被抬高到4.25v,如果换会HCPL7840输出正常。
请问我的电路是否有问题?哪里需要改进?谢谢!
在给出的amc1200的datasheet上figure32指出上面的电路图中,如下图所示
从图中可以看出AMC1200的GND1与Rshunt的一端短接,并且要求设备的共模电压不能超过VDD1;
但是在贵公司的其他文件当中(sbau187a.pdf),该文件标题如下所示
在该文件中,在第7页中给出demo板的原理图;如下所示
在改图中,GND1与输入端之间没有短接,与datasheet上的图存在不一致的地方。
…