This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
我为此事的延误表示歉意。
我对此的第一个担忧是任何大规模的电压过冲或可能的ESD,但你通过电阻器和输入端的电容器很好地消除了这种可能的情况。你拍过船钥匙翻转时的波形吗。最好是在设备工作时。
我关心的第二个问题是产出。此屏幕截图没有显示此设备正在驱动什么。如果这些输出上有足够的负载,这可能是损坏此设备的原因,而不是您正在进行的热插拔。
我想看到的信号是VCC、1A和1Y。
此外,最终确认GND和VCC始终存在于该设计中,当船钥匙插入时,它们没有被接合吗?