Part Number: LSF0204
请问有没有mdio电平转换芯片推荐,支持1.2V转1.8v的,速率至少是25MHz。
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
可以使用
TXS0102W-Q1
你好,我看这个型号支持的最低电压就是1.2V的,如果我电源供电跟IO信号低于1.2V不是有风险?是否有更优的,例如支持1.1V的?
同时这个芯片是 50Mbps (push pull)– 2Mbps (open drain),看下有没有open drain也能支持至少25MHz的吗
满足开始的条件的就只有TXS0102W-Q1,其他的没有更多选择了。