This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74LVCC3245A: SN74LVCC3245A电平转换的各个通道是否同步

Part Number: SN74LVCC3245A


尊敬的工程师:

您好,SN74LVCC3245A用于电平转换的时候,A1~A8输入B1~B8输出,我看到输入和输出之间有延时,我想问的是各个1~8通道的延时都是一样的吗?,我希望他们的延时都是一样的。因为比如我把正交编码器的A信号和B信号同时通过这个电平转换器的两个通道,我希望得到的继续是还是相位不会偏差过大的AB信号。

祝您好心情!

  • 您好,

    单个部件上各个通道之间的延迟差异称为通道到通道skew 或输出skew 。 这个参数通常不会包含在逻辑设备的datasheet中。

    对于未指定skew 参数的任何 TI 逻辑器件,我们保证在任何一个温度下,任何通道输出之间的skew 通常为≤ 1ns。 尽管在所有温度下,差异最大为 ~3 ns。 请记住,这适用于单芯片,所有驱动输入连接在一起,输出在驱动相同指定负载的情况下以相同的方向切换。

    我们不保证任何部件对部件之间的skew,但是,如果是同一批产品,通常也应将部件skew 限制为 1ns。

    具体请查看下面FAQ:

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/853603/faq-what-is-the-difference-in-timing-between-gates-in-the-same-device-how-much-skew-is-expected-within-a-given-logic-device-what-is-the-part-to-part-skew

  • 非常感谢Luo工的指导,祝您好心情!

  • 这个链接太精准了,谢谢