This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74HC14: 指示灯无法完全熄灭

Part Number: SN74HC14

您好以下是物料测试情况,请分析下原因,谢谢
测试条件:通过稳压电源在110VCS(Q-1)对110VG(X1-DBZ26)加入77~110V直流电压信号,面板指示灯1A-4B亮,当电压低于60V时,面板指示灯1A-4B灭
异常情况:面板4A指示灯无法完全熄灭,测量芯片1脚与地,存在1V左右的电压
排查情况:1、更换NXP品牌的物料,故障消失 
                  2、更换TI原厂提供样品,故障消失
                  3、更换2115批次芯片,故障消失
另外:没问题的两个前面丝印是竖线,有问题批次2117+货前面是个小圆坑,看有什么区别。
  • 您好,关于您的问题,请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。

    • 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
    • 点击Open a new support request下面的Submit a request按钮
    • 在新打开的窗口中点击Online order下面的Create case按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。递交申请时,请您提及以下信息:
      • Ti.com购买订单号

      • 详细描述问题