This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 逻辑器件可以驱动的最大容性负载是多少?

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34

问:逻辑器件可以驱动的最大容性负载是多少?

  • 答:

    如果您将负载想象成一个无限大的电容器,那么器件会认为输出基本上是短路的,短路电流将永远流动(或直到器件损坏为止)。

    这些逻辑器件设计用于信号传输,而不是电力传输。  一般经验法则是将输出电容保持在 70pF 以下,以保持逻辑器件的良好运行。

    驱动更大电容器的一种解决方案是添加串联电阻,以将输出电流限制在逻辑器件的绝对最大额定值。例如,在 5V 系统中,您可以通过在输出和要驱动的电容器之间添加一个 100Ω 串联电阻来防止输出驱动超过 50mA 的电流。

    同一器件内的通道可以并联,以提高输出驱动能力。  例如,SN74LVC2G34 可以使两个通道并联以驱动 140pF 负载,同时保证相对出色的性能。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。