This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
異常問題
1.使用SN74HC04DR異常批號LTC#:15C9QPK、15C9QKK時, 在應用電壓4.95V下,無法驅動RF Switch(無法切換)
2.更換成批號以下LTC#:OBATXSK/OBATXSK/9CA5HSK/9CA5HTK後皆PASS
3.另發現異常料件(LTC#:15C9QPK、15C9QKK)隨著壓降有阻值上升趨勢
此料已生產很多次,為何只有這2批號出現異常?請告知如何找出異常原因? 我們可以提供測試數據, 請提供FAE信箱
您好,
异常物料是一上电就异常吗?还是正常工作一段时间异常的?
“在应用电压4.95V下,无法驱动RF Switch(无法切换)”具体是什么意思?是供电电压和输入电压都是4.95V吗?驱动RF Switch的条件是什么?
3.另發現異常料件(LTC#:15C9QPK、15C9QKK)隨著壓降有阻值上升趨勢
这里的压降是指什么压降?阻值是测量的哪里的阻值?
异常物料是从TI store在线购买的吗?
您好,请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
Ti.com购买订单号
详细描述问题
SN74HC04DR USA FAE 說這料可能因PCN改變可能是造成USER使用上異常原因 到底確切對哪部分造成影響,不然我們也不知道到底是PCN造成的影響還是料件不良所造成的影響 請問能明白指出那頁的改變 造成功能上有那些差異變化 ?? 從規格書上的那一區可以看出?? please help to check if there is any difference for internal diode between 新舊製程
我们的支持是在论坛上进行的,E2E 英文论坛有TI专家进行回复,并得到全球各地工程师的支持,关于这颗料的PCN改变,他们那边比这边更清楚,因此建议您跟进E2E 英文论坛的回复;
我们理解您无法公开电路图等相关信息,但您可以通过私信或邮箱与他们沟通。