如果SN74AUP2G79刚上电时D为低电平、CLK也为低电平,此时Q值为什么电平?如果SN74AUP2G79刚上电时D为高电平、CLK也为低电平,此时Q值为什么电平?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果SN74AUP2G79刚上电时D为低电平、CLK也为低电平,此时Q值为什么电平?如果SN74AUP2G79刚上电时D为高电平、CLK也为低电平,此时Q值为什么电平?
您好,刚上电,电压还没起来稳定之前,给D和CLK信号,输出是不确定的。
只有当上电结束,电压稳定之后,才能按照真值表判断Q输出。
所以刚上电时,输出是不确定的逻辑状态。 这款触发器没有使能引脚,如果有的话, 上电期间,建议是通过使能引脚disable 输出,等上电稳定之后再将enable处于有效状态,使能输出。
您好,参考下面的真值表,可以看到CLK上升沿触发, 如果CLK为低电平,不论D为高还是低电平,输出都是上一次的逻辑状态Q0.
所以上电稳定之后,clock信号是脉冲信号,给的第一个上升沿时,Q输出什么电平,那么将clock从上升沿到下降沿以及低电平时,输出的都是上一次上升沿时Q的输出电平。
您好,当上电稳定后, “如果CLK为低电平,不论D为高还是低电平,输出都是上一次的逻辑状态Q0.” 这个上一次的逻辑状态Q0,是否指的是一直不断电的时候,保持上一次的逻辑状态。如果我是第一次断电了第二次再上电达到稳定,SN74AUP2G79 芯片还能记得断电前那一次的Q0值吗
因为这类锁存电路上电时就是不稳定的,所以上电后没有默认的输出状态,可能是高也可能是低。
我找了一篇关于这类触发器的FAQ,有关上电状态的解释,以及这类触发器简单CMOS电路的分析: