This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 在 3.3V 电压下运行时,HCS 逻辑系列的性能规格是怎样的?



这个问题经常被问及,因为 HCS 逻辑系列的额定电压仅为 2V、4.5V 和 6V。以下最小/最大值是从数据表中插入的,在数据表提供的规格下可确保达到这些值。不对典型值提供保证,但典型值是正常运行条件下性能的良好估计值。

HCS 系列电气特性

参数

测试条件

VCC

最小值

典型值

MAX

单位

VT+

正阈值电压

 

3.3V

1.22

1.93

2.358

V

VT-

负阈值电压

 

3.3V

0.768

1.28

2.04

V

ΔVT

迟滞 (VT+ - VT-)

 

3.3V

0.408

0.65

1.312

V

VOH

高电平输出电压

IOH = -20uA

3.3V

3.2

3.298

 

V

IOH = -4mA

3.3V

 

3.14

 

VOL

低电平输出电压

IOL = 20uA

3.3V

 

0.002

0.1

V

IOL = 4mA

3.3V

 

0.12

 

参数

VCC

最小值

典型值

MAX

单位

fmax

最大开关频率

3.3

32

64

MHz

时序规格特定于每个器件 - 对于任何需要在 3.3V 下检查的时序参数,请使用线性内插。