This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TXS0104E: TXS0104EPWER手册相关问题咨询

Part Number: TXS0104E


各位TI的技术专家,靠着年前一段时间就是比较闲,然后翻看了一下TXS0104EPWR的手册,发现几个自己有点疑惑的地方,想咨询一下各位专家,看看能不能帮小弟解解惑

①规格书上面写着端口的输入上升下降时间,trA和trB是指的是外部输入芯片的上升下降时间,还是指芯片对外部输出的上升下降时间?

②该芯片支持开漏输出,我看那个测试条件的前面有个MOS管,这个是随便一个MOS管就行吗,还是有其他的要求,那个开漏是怎么处理的

  • 您好,

    1、trA和trB是指外部输入芯片的上升下降时间;

    芯片对外部输出的上升下降时间,受外部走线和接收设备参数的影响,比如说线路的寄生电容、是否串联电阻、输入设备的输入电容等,没法具体给出。

    2、这个开漏输出一般指的是驱动芯片输出接口的类型,因为这里是测试信息所以给出的示意图是一个开漏输出的MOS管,驱动芯片的开漏接口输出信号需满足TXS0104E对输入信号参数的要求。

  • 1、给出的这个上升时间的要求是指只能在这范围内的才会有输出吗,比他快或者比他慢都不行?

    2、好的,了解。

  • 看到您上面的回复,我发现我上面对您第一条的回复是错误的,因为 TXS0104E 对输入信号上升时间没有最快限制,具体要求见下面截图参数:

    错误的回复是关于trA和trB的定义,您上面的问题是一个选择题,我不假思索的就给出了答复,还给出了理由---芯片对外部输出的上升下降时间,受外部走线和接收设备参数的影响,比如说线路的寄生电容、是否串联电阻、输入设备的输入电容等,没法具体给出。

    但是通过您上面这个问题,我发现trA和trB的定义应该不是上面这样的,我翻看了数据手册,如下截图,它是TXS的开关特性参数,所以有最大值和最小值。trA的定义应该是当输入信号到B端口时,A端口的输出信号上升时间。

    希望以上解释清了您的疑问

  • 好的,再问一下,那这个输出的上升下降时间都是测试过再进行出货的吗

  • 应该是的,我记得之前在看TI的其他产品的datasheet的时候,如果有些参数不是在出厂时测试过的,它会在参数表格下面注释中标明的。但是抱歉,我一时又找不到注释中标明的例子给您看。