Part Number: CD4047B
你好 TI,
如何使用CD4047B设计一个脉冲2倍频器?有相关的资料吗?有那位朋友做个吗?
多谢!
王斌林 18792426276
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
两积分电路是否检测出了输入脉冲信号的前后沿?因为它是用两积分回路输出的瞬时尖脉冲信号来触发 CD4047的-TR和+TR管脚的,因此,先看下CD4047的6脚和8脚信号是否正确
感谢您的反馈,在TI官网上CD4047B产品主页也可以购买CD4047,如下截图:
打开如下链接,在页面右上角点击“立即订购”,就可以找到如下截图;
CD4047B产品主页:https://www.ti.com.cn/product/cn/CD4047B

在+TR,-TR管脚在做上升沿和下降沿触发时,我认为应让CD4047B工作在单稳态中,即Astable、Reset和Retrigger管脚应接低电平和 /Astable应接高电平;
另外,VTR的电平至少0.33VDD,在Vcc=5V时,即至少为1.65V:

我想您理解错了CD4047的-TR管脚需要加的信号,它是负边沿触发,不是需要加负的电压,在数据表最大额定绝对值处,有说明所有输入管脚输入电压范围是-0.5V ~ VDD+0.5V;
另外,在 -TR管脚加-3.8V或 -0.9V,设备应该已经损坏,因为这超出了上述范围,即-0.5V ~ VDD+0.5V


不是直接加负电压,加的是负触发脉冲,负触发脉冲由正负脉冲触发电路产生,幅度、尖锐度都可以调节。
负触发脉冲在不加到4047的管脚6时,幅度可以达到3V以上,加到管脚6后,幅度就被限幅在 -0.9V左右,IC不工作。其它管脚都是按照功能表设置状态。换了几个IC效果一样。

先后测试了几个工作模式:
1,下面是Astable mode free running 测试结果,工作非常好,输出频率可以达到5MHz以上,输出幅度5V

2,下面是Monostable mode 正触发单稳态 测试结果,工作非常好,输出频率可以从1-200 KHz甚至更高可调,幅度为5V

当前就负触发单稳态没有工作了,我在找找问题出在哪。
我将您的图放大如下,加在-TR管脚的值应该是一个正的电压值,图中上面的横线是基线,那么它的幅值V仍是一个负值,因此超出了数据表规定的最大额定绝对值范围,即-0.5V ~ VDD+0.5V;
CD4047的-TR管脚是负边沿触发,它需要加的信号需要在下图信号的基础上再抬高电压幅值V,即应以下图中下面的红横线为基准:

您将-TR管脚的触发信号,改为我上述描述的信号,看是否可以解决问题
其它模式工作情况非常好,这个4047太强大了!
但要使正负脉冲同时触发,产生2倍频,必须重新设计触发电路,当前简单的触发电路满足不了逻辑功能要求。
我会继续...
谢谢TI,谢谢你!
参考功能表Monostable mode。
在正脉冲触发时,Pin6需要接地才能工作;
在负脉冲触发时,Pin8需要接到VDD才能工作;
而正负脉冲同时触发时,Pin6与Pin8脚同时作为输入端,满足不了上述条件,因此4047不工作。
要使正负脉冲同时触发时确保4047工作,产生2倍频功能,需要重新设计触发电路,并有输出闭锁功能,同时满足下面条件才行:
1,在正触发脉冲到来时,使Pin6为低电平,直至负脉冲到来后释放Pin6状态,这样,正脉冲触发工作。
2,在负触发脉冲到来时,使Pin8为高电平,直至正脉冲到来后释放Pin8状态,这样,负脉冲触发工作。
3,RC值要适当,适当小。
这样在正负脉冲交替工作情况下,才能产生2倍频。