This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN7404: 反相器的低电平输出原理及IOL灌电流解释

Part Number: SN7404

Hi 

1、如果输出负载时电阻,IOH是表示在输出电压符合要求时T2的输出电流最大是4mA吗?该拉电流能力和T2的过载能力有关吗

2、当负载接的是电阻时,如果输出的是低电平,那么T1导通、T2截止,但是当T2截止时,T1的集电结就不是加载的反向电压了,这个时候T1是如何导通的?另外,接的是电阻负载,灌电流的来源是何处

  • 您好,

    1、是0.4mA,不是4mA;这里主要与T2 集电极C串联的130Ω电阻和T2的导通压降有关,这个电阻应该是输出短路限流电阻,在T2导通流过电流时,输出的电流同样会流经这个电阻,使得在上面产生一定的压降,那么输出Y就是VCC-130*Iout-VT2,Iout是输出电流;

    这个0.4mA应该是保证可以输出给定高电平规格的最大电流;

    T2的过载能力应该由短路电流限定,即下面截图蓝色框中所示:

    2、TI是控制输出端Y输出的,T1的控制源是input A 输入端,如果Y输出低电平的话,因为是反向器,那么就需要A输入高电平,A输入的高电平会控制T1导通;

    T1的集电极是输出端Y,T2截止,它应该相当于浮空的;

    另外,接的是电阻负载,灌电流的来源是何处

    输出端Y对地接电阻的话,是没有灌电流的,若接其他有源负载,比如一个电源接一个电阻 或一个LED灯,然后再接至反相器输出端,当反相器输出低电平的时候,就会有电流流过电阻或LED灯,然后流入反相器Y端,这时反相器Y端就有灌电流。

  • 谢谢答复!

    1、第一个问题根据你的回复我已经了解

    2、根据

    T1的集电极是输出端Y,T2截止,它应该相当于浮空的;

    这相当于A输入高电平时,T2是截止的,这时,T1的集电极浮空的,T1还能导通吗?

    3、当A输入高电平时,输入端三极管倒置,那么它是先导通后截止的,是吗?

  • 对于NPN三极管,当发射结正偏,集电结正偏时,三极管进入饱和状态;当发射结正偏,集电结反偏时,三极管进入放大状态;发射结反偏时,三极管进入截止状态。

    三极管T2截止时,若T1也截止,Y输出相当于浮空(没有驱动电压,其输出应该是被T1、T2、D1的内阻以及串联的130Ω对供电电压的分压值,约供电电压的中间值);若TI 发射结正偏,那么T1的BE间导通,VBE约为0.7V,E极是GND,B极是0.7V,C极是约2.5V,T1导通;

    3、当A输入高电平时,输入端三极管倒置,那么它是先导通后截止的,是吗?

    这里的“倒置”是什么意思?

  • 若TI 发射结正偏,那么T1的BE间导通,VBE约为0.7V,E极是GND,B极是0.7V,C极是约2.5V,T1导通;
    T1、T2、D1的内阻以及串联的130Ω对供电电压的分压值

    不好意思,这几天有点忙,忘回复了。C级约是2.5V?这个数据是怎么来的?是通过分压值得来的吗?

    这里的“倒置”是什么意思?

    当NPN型三极管的三个电极电位关系为UE>UB>UC 时,三极管内两个PN结的状态为be结反偏,bc结正偏。这时三极管工作在“倒置”状态。并且输入三极管是先导通后截止,高阻抗防止输入电平被拉低。是可以这样解释吗?

  • C级约是2.5V?这个数据是怎么来的?是通过分压值得来的吗?

    是的,估算值,大约是供电电压的一半;

    当NPN型三极管的三个电极电位关系为UE>UB>UC 时,三极管内两个PN结的状态为be结反偏,bc结正偏。这时三极管工作在“倒置”状态。并且输入三极管是先导通后截止,高阻抗防止输入电平被拉低。是可以这样解释吗?

    在输入电平由低电平变高电平时(或者输出端由高电平变低电平时),输入级的三极管是先导通后截止,输入三极管截止我也认为可以理解为防止输入电平被拉低。

  • 好的,非常感谢

x 出现错误。请重试或与管理员联系。