Part Number: TXB0106
TXB0106在转换信号后关断出现高频振荡波形,频率在60MHZ左右。上电不会出现波形,一旦信号从启动到关断后,就会在管脚处出现40MHZ-60Mhz的高频正弦波。
如图txb0106-1
展开后如图txb0106-2
信号刚发送也有13ms的正弦波,如图txb0106-3
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TXB0106
TXB0106在转换信号后关断出现高频振荡波形,频率在60MHZ左右。上电不会出现波形,一旦信号从启动到关断后,就会在管脚处出现40MHZ-60Mhz的高频正弦波。
如图txb0106-1
展开后如图txb0106-2
信号刚发送也有13ms的正弦波,如图txb0106-3
您好,您切换的是什么信号?频率是多少?
另外麻烦附上TXB0106的电路图看下。
A端是2.5V的方波信号,信号从60HZ到5MHZ都试过,现象基本一致,刚刚尝试的是100KHZ的方波信号。
原理图如下,尝试过更改OE部分的电阻值,会改变振荡的频率。

,尝试过更改OE部分的电阻值,会改变振荡的频率
这里OE的下拉电阻吗?
正常使用这款器件的时候,上电OE下拉位低,使得输出为高阻态。
当上电起来稳定之后再将其拉高,TXB进入正常工作状态,输出enable。
或者OE一直上拉到VCCA也是可以的,TXB 的输出一直处于enable状态,但也等上电起来稳定之后再给输入信号。
所以我的建议是,可以在OE这里加一个jumper,或者接GPIO来控制它的高低电平,最好是上电时OE为低电平,输出高阻态。
输入信号消失,管教出现振荡,指的是哪些管脚?
另外,输入信号消失指的是断开输入信号,还是输入源是继续接着的,只是不给输入信号?
断开的话相当于悬空,输入引脚是不建议悬空处理的。
A2,A3,A4,A5,A6与B2,B3,B4,B5,B6等都会出现管脚振荡。尝试过将管脚焊接1K电阻接地,避免信号源断开后管教悬空,但是依旧产生振荡信号。