Part Number: LSF0204
Hi all,
我是一位硬件工程师,目前在选型FPGA平台QSPI 1V8和3V3通道间的电平转换芯片,预计频率为50M速率的通信,在关注到LSF0204这款芯片的时候遇到了几个问题,在观看了相关视频以及论坛已有资料后还是不解,希望能得到大家的帮助:
1. LSF0204该款芯片在datasheet中未提及电平转换芯片的一个重要参数:Channel to Channel skew,我理解即通道间延时,请问是内部结构保证四个通道做到完全同步了吗?
2. 我想确认一下在VREFA和VREFB中有一个没电的时候两侧IO的状态,即VREFA=1V8,VREFB=0或是VREFA=0,VREFB=3V3会不会对我们的IO造成什么影响,会存在漏电流的可能性吗?或者说该器件是否可以起到隔离的作用?
3. 我对于下图中信息感到迷惑,为什么推挽输出的数据必须是单向的,在我的理解中该芯片结构可以做到双向传输数据才对,请问是什么阻碍了它必须单向传输?
期待您的回复,感谢。
Yuanyuan
TEL:18816218487