Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXB0304,
Hi all,
我是一名硬件工程师,目前在考虑使用该款双向电平转换芯片作为1.8V to 3.3V QSPI的双向电平转换,最高速率需要达到50MHz,需要启到隔离的效果,所以关于该器件我有几个问题想要咨询:
1. 请问能否提供最大速率下对于电容的要求,我看到该器件建议最大负载电容不能超过70pF,请问这是什么速率下的电容?我还看到最高速率时的测试条件为15pF电容,请问这就是最大速率下允许最大的电容吗?
2. 请问该产品的Channel to channel skew是否为同向传输情况下的不同通道之间延时,还是说已经包含了双向传输情况下的skew?
2. 请问该产品与TI另一款产品LSF0204,能否推荐我选用其中一款,我目前不是很确定我的应用场景能否使用LSF0204
期待您的回复,感谢
Best Regards,
Yuanyuan
Tel:18816218487