This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TXS0206: 想用txb0104替换txs0206,实际飞线测试发现TF卡无法访问。

Part Number: TXS0206
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104,

我们使用了贵司的 一款芯片。TXS0206YFPR 。 由于某些原因,我们想换成txb0104,可是测试下来,访问TF卡失败。请问 ,这两颗芯片有什么区别?为什么不能替换? 实际我们测量发现TF卡的clk和cmd都能通过txb0104但是data线无数据,所以就不通。

  • 我们用了两颗txb0104。

  • 您好,

    TI TXB系列产品与TXS系列产品的区别如下表格:

    在应用的时候首先需要考虑的区别是TXB仅支持push-pull 逻辑接口,不支持 open-drain接口,而TXS产品支持open-drain接口。所以您可以先确认下data线的驱动类型吗?

    您应用的电压转换是几伏到几伏?您可以附上TXB应用的原理图吗?我再从各方面具体看下

  • 感谢回复,txs0206图纸如下:

    txb0104b用了两颗,分别做如上六路电平转换。

    也就是说如果用txs0104b,可能可以替代txs0206?  TF卡上电有OPEN-DRAIN的一段数据交互。

  • TF卡上电有OPEN-DRAIN的一段数据交互。

    TXB系列产品不支持open-drain驱动,我想应该是这个原因造成的。

    TXS0104 的A 端口支持 1.65V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 2.3V 至 5.5V 的电压 (VCCA ≤ VCCB),因此1.8V转3.3V电压是支持的。

    信号速率方面TXS0104  VCCA=1.8V,VCCB=3.3V时,Push-pull 最大24Mbps,Open-drain最大2Mbps,看下您的信号最大速率是多少?TXS0104  速率是否支持?