Other Parts Discussed in Thread: TXB0104,
我们使用了贵司的 一款芯片。TXS0206YFPR 。 由于某些原因,我们想换成txb0104,可是测试下来,访问TF卡失败。请问 ,这两颗芯片有什么区别?为什么不能替换? 实际我们测量发现TF卡的clk和cmd都能通过txb0104但是data线无数据,所以就不通。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
TI TXB系列产品与TXS系列产品的区别如下表格:
在应用的时候首先需要考虑的区别是TXB仅支持push-pull 逻辑接口,不支持 open-drain接口,而TXS产品支持open-drain接口。所以您可以先确认下data线的驱动类型吗?
您应用的电压转换是几伏到几伏?您可以附上TXB应用的原理图吗?我再从各方面具体看下
TF卡上电有OPEN-DRAIN的一段数据交互。
TXB系列产品不支持open-drain驱动,我想应该是这个原因造成的。
TXS0104 的A 端口支持 1.65V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 2.3V 至 5.5V 的电压 (VCCA ≤ VCCB),因此1.8V转3.3V电压是支持的。
信号速率方面TXS0104 VCCA=1.8V,VCCB=3.3V时,Push-pull 最大24Mbps,Open-drain最大2Mbps,看下您的信号最大速率是多少?TXS0104 速率是否支持?