Part Number: TXU0101
Other Parts Discussed in Thread: TXS0101
TI的专家:
咨询一个需求,看能否有满足如下需求合适的三态输出器件。
其中OE使能信号,可以动态切换高电平有效或低电平有效,当设置高电平使能时,输出外部的要么是高电平,要么是高阻状态。当设置为低电平有效时,输出外部要么是低电平,要么是高阻状态。
目前查看了贵司的TXU0101,TXS0101,SN74LV1T126D等系列的逻辑器件。OE有效电平都只能二选一。
如果能在OE外增加一个 PIN脚:OEDIR。则感觉比较合适。
备注:原A相当于是一个原始第3方的高低电平信号,在不增加其他辅助器件的话,是否可以实现将A信号选择性的输出?
如原始A高电平有效时,可以将原A同时接到OE和A, 原A高电平时Y输出高电平,低电平时输出高阻
但原始A低电平有效时,如果将原A反向后接到OE,才能在原A低电平时Y输出低电平,高电平时输出高阻。
Best regards