Part Number: SN74AVC16T245
SN74AVC16T245DGGR
請問在施加1.8V電壓&常温25℃下,這顆IC的Propagation Delay在哪個範圍?因為規格書中沒有載明,只有一個Typical值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: SN74AVC16T245
SN74AVC16T245DGGR
請問在施加1.8V電壓&常温25℃下,這顆IC的Propagation Delay在哪個範圍?因為規格書中沒有載明,只有一個Typical值。
您好,您可以看到这些器件的数据手册中有很多tPLH 和 tPHL 这个参数,tpd的值定于为tPLH 和 tPHL 中较大的值。
由于这类器件设计为在各种输入和输出电压下运行设计的,所以可以看到数据手册针对某一电压测试得到的tpd的典型值。 没有给出tpd的最大和最小值。
不知您这边具体是什么应用,需要知道tpd的最大值?