Part Number: SN74AXC4T774
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC244
如果ibis model中的数据是通过仿真获取的,请问在仿真过程中是否考虑封装参数的影响(R、L、C),也就是说ibis model中的I-V曲线和V-T曲线是在带有封装参数的情况下仿真获得的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: SN74AXC4T774
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC244
如果ibis model中的数据是通过仿真获取的,请问在仿真过程中是否考虑封装参数的影响(R、L、C),也就是说ibis model中的I-V曲线和V-T曲线是在带有封装参数的情况下仿真获得的吗?
您好,我理解的IV仿真曲线或者VT仿真曲线是在不包含封装参数的情况下获得的。
也就是和平时使用芯片一样的,只是先用IBIS model进行仿真,没有考虑封装RLC的影响。
抱歉,您指的是芯片本身的封装。我第一印象是焊接在板子上,pcb layout带来的寄生电容或寄生电阻电感的影响。 这个应该是没有考虑的。
芯片引特性的话,是考虑到封装信息了,比如耐压,以及热阻等这些都是考虑在内的。
您说的意思是使用ADS去仿真ibis model,然后这个ibis model的数据是已经包含封装寄生参数了吧?我的意思是如果想要自己去设计ibis model,然后获取产品ibis model中的数据时,是否应该加上封装参数去获得数据。还是就把封装参数填写到R_pkg、L_pkg、C_pkg关键字下就行,V-I曲线和V-T曲线中的数据不包括封装参数影响,在使用ADS仿真时,软件会调用封装参数,再将其考虑进去?如果是这种情况的话,那采用实际测试获取数据的方式岂不是在使用ADS仿真时,封装参数会被考虑两次?因为实际测试的数据已经考虑到封装寄生参数了,然后ADS软件又会调用一次?
--非常感谢您的回复,不胜感激
使用ADS去仿真ibis model,然后这个ibis model的数据是已经包含封装寄生参数了吧?
是的,仿真出来的结果是已经将封装参数考虑进去了的。我一直认为的是使用仿真器对IBIS model进行仿真时,考虑到了封装参数的影响了。
我的意思是如果想要自己去设计ibis model,然后获取产品ibis model中的数据时,是否应该加上封装参数去获得数据。还是就把封装参数填写到R_pkg、L_pkg、C_pkg关键字下就行,V-I曲线和V-T曲线中的数据不包括封装参数影响,在使用ADS仿真时,软件会调用封装参数,再将其考虑进去
自己设计的话很抱歉我没经验,但是我个人理解,把封装参数填写到R_pkg、L_pkg、C_pkg关键字下,在进行仿真,软件调用封装参数的时候调用。
如果是这种情况的话,那采用实际测试获取数据的方式岂不是在使用ADS仿真时,封装参数会被考虑两次?因为实际测试的数据已经考虑到封装寄生参数了,然后ADS软件又会调用一次?
我认为这种这种情况下也只是我调用了一次吧,因为实际测试的时候,只有当ADS调用封装参数的时候才会考虑,否则不调用的话就不包含封装参数的影响。
比如输入电压给-2v时,ibis model中的电流值为2.2mA,可是我实测得到的为454mA,怎么会差距这么大呢?
不允许输入电压给-2V吧,我看model中的GND_clamp的数据都是在0V附近。

能麻烦您帮忙问一下这些数据是限制电流了吗?
您有这个疑问是因为您实测电流数据和这个model中的电流数据相差很大,所以怀疑是限流了是吗?
实际上这些model的数据我没有仔细去看过,目前您实际测试这款器件的电气性能都正常吗?