TXS02612 的VCCB1 port 接到SD Card, 测试过程中发现IO 电压无法达到3.3v,如下图,如何解决这个问题。
PS: VCCB port 到SD CARD 负载之间的SDIO 6根走线都很短。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TXS02612 的VCCB1 port 接到SD Card, 测试过程中发现IO 电压无法达到3.3v,如下图,如何解决这个问题。
PS: VCCB port 到SD CARD 负载之间的SDIO 6根走线都很短。
您好,
1、每个通道都是这种现象吗?在都是1.8V电平时,如下截图所示Command信号在OD接口驱动时,所支持的最大频率是2MHZ
2、SD CARD接口的输入电容是多少?上述 TXS02612支持的速率是在15pF容性负载条件下测得的,如果电容负载大于15pF,那么支持的数据速率会更低:
Many thanks for your reply and support.
1, 每个通道都是这样的现象。 A port 的电压是1.8v,B port的电压是3.3v。 command和data 可以肯定是push pull 的,不是OD。
2, SD card 的接口的输入电容不能准确确定,这取决与卡的类型,但是我认为是符合SD card 的规范。从波形来看:
a) rise time 不随频率的变化,在10M和2M下,测到的上升时间都是200ns左右,这也是在2M下,电压可以达到3.3v的原因。
b) 把波形展开,波形刚开始往上冲,然后跌落,上冲是因为这颗芯片内部的speed加速模块,跌落的原因是内部有很大的负载,芯片的驱动能力不够?
a) rise time 不随频率的变化,在10M和2M下,测到的上升时间都是200ns左右,这也是在2M下,电压可以达到3.3v的原因。
是的,上升时间与频率无关,它与线上的R和C参数相关;看SD卡端有上拉电阻,您可以去掉上拉电阻再测试看输出波形吗?
绿色是什么信号?是SD_CLK信号吗?看着没有RC充电迹象 且SD_CLK没有上拉电阻
从波形来看,电平先冲上去,再跌落,最后是RC充电,因为电容很小,所以我怀疑芯片内部是不是有很大的电阻?
对于data 和 Command 接口,内部有上拉电阻,如下datasheet截图描述:
绿色的是clock 波形。
看您的Clock波形没有RC充电迹象,同时clock信号线内部没有上拉电阻,因此很可能是其他信号线上容性负载太大的缘故。我说的信号线上的容性负载包括走线寄生电容、信号接收设备的输入电容,如果有中间有连接器的话,连接器也会引入电容负载。
clock信号线过冲有点明显,建议您串联22Ω或33Ω以减少过冲。
我看到论坛上很多人都有提到这种类似的问题,这颗芯片是不是有什么地方很敏感?
要说比较敏感的地方也就容性负载这方面,它会影响支持的数据速率和波形的质量。同时TXS 几乎没有驱动能力。
另外,黄色信号对应的输入信号波形是什么样子的?