用该芯片进行3.3V转1.8v的电平转换,1.8V的电压被抬高到2.6V,只要GREF和DREF提供3.3V,SREF就是2.6V,不是提供的1.8V,这个是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用该芯片进行3.3V转1.8v的电平转换,1.8V的电压被抬高到2.6V,只要GREF和DREF提供3.3V,SREF就是2.6V,不是提供的1.8V,这个是什么原因?
您好,
您使用的接口类型是什么?GREF是否连接到了 DREF,并通过200KΩ电阻上拉到VCC?您可以附上您使用的原理图吗?
您的应用是单向电压降电平转换吗?在 SN74GTL2003 datasheet 第9.2 Typical Applications 部分有三种典型应用:
9.2.1 Bidirectional Translation 双向电平转换
9.2.2 Unidirectional Down Translation 单向电压降电平转换
9.2.3 Unidirectional Up Translation 单向电压升电平转换
如果是单向电压降电平转换的话,您可以参考典型应用的第二个:
如果驱动接口是OD类型的,需要接上拉电阻。
对于SN74GTL2003电平转换芯片,其驱动端需要有大约6mA(根据上拉电阻设置)sink电流的能力,请检查这一点;
1.8V电压您是怎样产生的呢?
下面链接有LSF系列产品电平转换的工作原理,SN74GTL2003工作原理与LSF IC工作原理一样,您可以看下这几个小视频,看下有哪里没有注意到的地方:
如果我按照上面的原理图,左侧不上拉右侧上拉,一上电有可能把芯片打坏吗?
不会损坏芯片。
TI 没有相同封装可替换,对于JATG和SMBUS电平转换,建议使用以下芯片:
如果1.8V是通过LDO芯片获得的,那么SREF电压应该是DREF到SREF间的电流流过LDO的电阻分压网络产生的,如下视频讲解,200k的电阻器将通过参考FET的电流限制在几微安,电流将从电源B流过参考FET并流入电源A,如下图红色箭头所示。在正常运行期间,电流将流入A侧电源,因此需要A侧的电源能够吸收这个电流:
SREF侧的供电电压断开,上拉的1.8V也断开了,目前测得GREF和DREF是3.3V,SREF是1.9V,请教一下,这种情况外部没有供电是不是SREF不应该有电压?
这相当于SREF悬空,是Hi-Z,那么DREF到SREF的电流可能会使在SREF端测量到电压。